This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65131:2个 TPS65131由 TPS63070供电

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63070, TPS63030, TPS65131

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/773286/tps65131-2x-tps65131-powered-from-a-tps63070

器件型号:TPS65131
主题中讨论的其他器件:TPS63070TPS63030

你好!  

在我的电路板上、我使用2个直流/直流转换器、这些转换器配置为生成+15V 和-15V、具体使用 TI 推荐的组件和 PCB 布局。 连接到它们的负载在负极上消耗的最大电流为110mA、在正极上消耗的最大电流为135mA。 它们由配置为提供5V 电压的 TPS63070供电、同时使用 TI 推荐的元件和 PCB 布局。 我的问题是、有时一个或另一个 TPS65131的正极将限制为输入电压、而不是斩波。 如果我在启动时断开负载、两者都可以正常工作。 如果我从每个 TPS65131并联两个负载、并使另一个负载不受负载影响、它们将起作用。 如果我从更强的电源为2 TPS 65131供电、它们将以任何配置启动。 我的问题:由于单个 TPA63070显然可以产生足够的电流来驱动我的所有负载(如果我将它们并联到我的2 x TPS65131中的任何一个)、因为在没有负载的情况下、我的两个 TPS65131都在开启、 为什么在每个 TPS65131驱动中等负载时、TPS63030产生的电流不足以使其导通? 很明显,2个 TPS65131会相互影响,但如何避免?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    我已就此主题通知了我们的专家。 请在19年2月20日之前回复。

    谢谢、
    授予

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否附上设计原理图、以便我们审查并尝试找出您发现问题的原因?
    此致、
    辽卡特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Christian:

    如果您不想公开发布原理图/布局、请将其发送至 lbs_request@list.ti.com。

    此致、
    密耳
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Milos!

    刚才发送了原理图

    如果您认为负输出的影响值高于应有的值和更高的纹波是有效的、我们可以共享它、因为它运行良好、我看到很多人抱怨类似的问题、也许他们与我处于相同的位置、 PCB 已经在没有滤波器的情况下完成、因为应用手册中没有提到这一点、我稍后在开发板上找到了它...

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Christian:

    感谢您的原理图。

    可能是2xTPS65131会在启动期间在加载负载时产生过多的浪涌电流、这对于 TPS63070而言太大。 您能否尝试通过其 ENN/ENP 引脚延迟2xTPS65131的启动? 首先、您可以使用直接连接到 TPS65131的 ENN/ENP 引脚的外部电压进行设计、如果可以、则可以通过 RC 网络将其连接到 VIN。

    对于负电压解决方案、我不清楚这一点、但我想这与 TPS65131相关吗? 在这种情况下、您可能会打开一个新线程、因为这与我们在这里遇到的问题不同。

    此致、
    密耳
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Christian:

    还有一个问题。 如何为 TPS63070供电、是否由于电源、电池电量不足或引线较长而导致电流限制?

    此致、
    密耳
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Christian、

    我们没有听到任何反馈,因此我们假设您能够解决您的问题。 如果没有、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)–谢谢