This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5024EVM:I2C 连接

Guru**** 2470360 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5024EVM, USB2ANY, MSP430FR5994

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/768803/lp5024evm-i2c-connection

器件型号:LP5024EVM
主题中讨论的其他器件: USB2ANYMSP430FR5994

您好!

我想将我的5V 控制器连接到板 LP5024EVM。 我为 LP5024EVM 提供外部电源。 I2C 通信是否在5V 电压下工作?  

此处附上硬件连接图。

Dinkar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dinkar、

    是的、没关系、EN、SDA 和 SCL 引脚与1.8V、3.3V 和5V 电源轨兼容。

    从 EVM 用户指南中可以看到、SCL 和 SDA 上拉至 VMCU、您可以通过 J1将 VMCU 连接至 VCC、电压为5V。
    www.ti.com/.../slvubb2.pdf

    如果问题得到解决、请帮助单击"解决"。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先、我将 LP5024EVM 连接到 USB2ANY、其工作正常。 LED 模式生成。

    然后、我将其连接到我的5V 微控制器。 将 VMCU 连接 到 VCC (+5V)。 但它无法从电路板获得响应。 两个地址引脚都接地、因此我使用地址(0x28)。

    5V 控制器通信不起作用,因此我使用3.3V 控制器 i2c 通信。 同样、I2C 通信不适用于3.3V 控制器。

    最后、我再次将 LP5024EVM 与 USB2ANY 重新连接。 现在它也不能用于 IS 条件。

    问题是什么?

    谢谢、

    Dinkar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    肯尼思、您好!
    我们正在等待您的回复。
    Dinkar、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肯尼思、您好!

    最后、我将尝试将 LP5024EVM 与 MSP430FR5994 3.3V 控制器进行通信。 但我的代码滞留在 i2c 驱动程序库中。

    它卡在线路上

    "//在加载目标寄存器之前等待第一个 TXBUF 空中断

    while (!(UCB2IFG & UCTXIFG));"

    函数中 。

    我的 i2c 可与其他 i2c 传感器正常配合使用。

    我想知道问题是什么?

    谢谢、  

    Dinkar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dinkar、

    很抱歉由于公休会而耽误您的时间。

    因此、即使您使用原始设置、电路板也无法正常工作?

    您是否尝试使用不同的 I2C 地址来查看结果?

    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肯尼思、您好!

    我的原始设置无法正常工作。  

    此外,我使用地址0x29、0x2A、0x2B 进行检查,但 i2c 没有响应。

    Dinkar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dinkar、

    请帮助检查断电状态下 Vcc 和 GND 之间的电阻、以确保芯片不会短路。

    另外、请与我分享您的设置、以确保您的连接良好。

    谢谢。
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肯尼思、您好!

    我检查 Vcc 和 GND 之间的电阻。 其值为4.87k 欧姆、芯片不短。

    在这里、我在 LP5024EVM 与 MSP430FR5994之间连接了硬件连接。

    谢谢、

    Dinkar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dinkar、

    对于设置、我找不到问题。

    当您使用 USB2ANY 时、您从 GUI 中得到了什么错误?

    谢谢。
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肯尼思、您好!

    我使用 GUI 获取错误"Receive buffer is empty"进行检查。

    我在此附上该 GUI 的屏幕截图。

    谢谢、

    Dinkar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dinkar、

    您可以尝试使用 LP5024EVM GUI 吗?

    谢谢。

    Kenneth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Kenn

    是的、我已经尝试使用 LP50EVM GUI。

    这是我的错误屏幕截图。

    此致、

    Dinkar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dinkar、

    在这种情况下、我认为芯片有一些问题。

    您能否更换此芯片或尝试使用另一个电路板?

    很抱歉您遇到了问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肯尼思、您好!

    我们已经有2块 LP5024EVM 板。 但两者都有相同的问题。

    我们还更改了一个电路板中的 IC、但仍然存在相同的问题。

    此致、

    Dinkar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dinkar、

    我想您可以在 GUI 开始时运行 EVM?