主题中讨论的其他器件: USB2ANY、 MSP430FR5994
您好!
我想将我的5V 控制器连接到板 LP5024EVM。 我为 LP5024EVM 提供外部电源。 I2C 通信是否在5V 电压下工作?
此处附上硬件连接图。
Dinkar
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我想将我的5V 控制器连接到板 LP5024EVM。 我为 LP5024EVM 提供外部电源。 I2C 通信是否在5V 电压下工作?
此处附上硬件连接图。
Dinkar
您好!
首先、我将 LP5024EVM 连接到 USB2ANY、其工作正常。 LED 模式生成。
然后、我将其连接到我的5V 微控制器。 将 VMCU 连接 到 VCC (+5V)。 但它无法从电路板获得响应。 两个地址引脚都接地、因此我使用地址(0x28)。
5V 控制器通信不起作用,因此我使用3.3V 控制器 i2c 通信。 同样、I2C 通信不适用于3.3V 控制器。
最后、我再次将 LP5024EVM 与 USB2ANY 重新连接。 现在它也不能用于 IS 条件。
问题是什么?
谢谢、
Dinkar
肯尼思、您好!
最后、我将尝试将 LP5024EVM 与 MSP430FR5994 3.3V 控制器进行通信。 但我的代码滞留在 i2c 驱动程序库中。
它卡在线路上
"//在加载目标寄存器之前等待第一个 TXBUF 空中断
while (!(UCB2IFG & UCTXIFG));"
函数中 。
我的 i2c 可与其他 i2c 传感器正常配合使用。
我想知道问题是什么?
谢谢、
Dinkar