This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5036:LP5036 EVM 不能与 EVM 控制程序错误一起工作。

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5036, LP5036EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/776673/lp5036-lp5036-evm-doesn-t-work-with-evm-cotrol-program-error

器件型号:LP5036

 大家好、

 我们的一位客户正在使用 TI EVM 评估 LP5036、以用于他们的下一个产品。

 客户购买了 LP5036EVM 并安装了 GUI 软件。 但程序 错误是在他们启动程序时发生的。

 错误信息如下所示。

 

Windows 脚本主机

脚本:LP50¥启动器¥oneui_nw_launch.vbs

行:30

字:1

找不到错误:文件。

代码:8007002

源:(空)

 

 您是否给我任何建议或意见来解决该错误?

 我们不胜感激。

 此致、

 Kazuya Nakai。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kazuya、

    他们是否更新固件?

    您能给我一个错误的屏幕截图吗?

    谢谢。
    肯尼特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    肯尼思、您好!

    非常感谢您的回复。

    您是说固件是 GUI 软件"LP50EVM GUI"(SLVC713A)吗?

    我将要求客户拍摄屏幕快照、并在收到后立即发送给您。

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    连接 EVM 时、您可以找到以下固件更新信息:

    您可以通过以下链接参阅视频、了解如何使用该视频:

    请告诉我这是否解决了问题。

    谢谢。

    此致、

    Kenneth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    肯尼思、您好!

    我会将您的意见告诉客户、并将结果反馈给您。

    谢谢、此致、
    Kazuya Nakai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kazuya、

    好的。

    我将首先关闭此主题、如果您有任何更新、请直接回复、它将再次打开。

    如果问题得到解决、请帮助单击"解决"。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    肯尼思、您好!

    我明白了。

    谢谢、此致、
    Kazuya Nakai。