请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLC59116 您好、E2E、
我们的客户正在试验板中使用此器件。
它们从单个 LED 添加到每个/OUT 通道的两个串联 LED。
因此、LED 电流误差要大于单个 LED。
电流误差
单 个 LED:不到8%
- 两个串联 LED:8.2%
请告诉我 LED 电流误差按串联 LED 数量增加的原因。
此器件是否适用于无串联 LED?
此致、
ACGUY