This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS2492:您是否已更正 TPS2492损坏的模型?

Guru**** 2513225 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS2492, TPS2493

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/777227/tina-spice-tps2492-have-you-corrected-the-tps2492-broken-model-yet

器件型号:TPS2492
主题中讨论的其他器件:TINA-TITPS2493

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

去年、我提到了我在 TPS2492 TINA 模型中发现的一个问题。 其中其 PG 引脚输出了错误的极性。 正如我当时还提到的、TPS2493模型按照数据表工作。 您同意这是一个模型错误、并表示将在几周内修复。 这是2018年10月。  

因此、您能否告诉我这是否已经修复。  

同时、我想指出的是、TPS2492和 TPS2493这两种型号似乎都有瑕疵。 这两个引脚都产生一个名为"V_U1_V2"的探针输出。 这似乎无法删除。 当然不重要、但我花了一个小时左右的时间在原理图中搜索我认为是我忘记的探针、直到我意识到它来自 TPS2492模型。

有更新吗?

祝你一切顺利

Aidan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Aidan、

    遗憾的是、建模团队忙于新产品发布、因此被搁置。
    让我检查一下状态和后续行动。

    感谢您的耐心。 谢谢你。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Aidan、

    该团队正在研究此问题并提供目标完成日期。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Aidan、

    该团队将在本月的第三周前更新模型并发布。

    此致、
    Rakesh