请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5069 主题中讨论的其他器件: CSD18540Q5B
您好!
可以使用 lm5069_tidU415在多个电源/电池到电源总线之间实现热插拔?
每个 LM5069_tidu415电路板输入连接到不同的电池/电源、所有 LM5069_tidu415电路板输出连接到电源总线以进行负载。
谢谢、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
可以使用 lm5069_tidU415在多个电源/电池到电源总线之间实现热插拔?
每个 LM5069_tidu415电路板输入连接到不同的电池/电源、所有 LM5069_tidu415电路板输出连接到电源总线以进行负载。
谢谢、
您好、Rakesh、
感谢您的回复、
此系统使用4P7S 锂离子电池。 工作电压为17.5V/22V 至29.4V。 ~电流为5 μ A 6A。 峰值电流在1秒内为25A。
我们有两种方法。
1:现有的 LM5069电路增加了 MOSFET 的 PCB 面积以散热。
2:再使用一个 MOSFET 与现有 MOSFET 并联、还会增加 MOSFET 的 PCB 面积。
您会提供意见吗?
谢谢、
翼形