This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2492:短路测试期间的观察结果:

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2492

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/777223/tps2492-observation-during-short-circuit-test

器件型号:TPS2492

你(们)好。

 还有一个附加观察结果 、该结果在输出短路测试期间出现。 您可以在随附的三幅图中看到它:

这显示了在运行期间发生 hart 短路时的截止频率。 右图是从左图中缩小的时间缩放。  我们在这里看到的是:

蓝色曲线:3.3V 逻辑电源电压(仅用于在此短路期间检查串扰,此 TPS2492电路不直接涉及此问题)->看起来正常。

绿色曲线:使用电感钳位测量的输出短路电流 (5A/div)

黄色曲线: TPS2492的 IMON 输出

红色曲线:  外部 FET 的栅极–GND 电压。

 

(在此测试中 、输出短路电流的压摆率受一个额外的电感器 ca 的限制。 10µH μ A)

 

首先、我们看到在应用 hart 输出后、输出电流(绿色)从0A 上升到 ca 短路。 37A。 压摆率受额外电感器的限制。  IMON 输出(黄色)也会上升、直至 FET 关闭(红色)、然后恢复为零。 到目前为止、它看起来很好。

但是、当我们如中间或右图所示缩小时间线时、我们可以看到、在 ca 之后。 500µs A ca。 IMON 输出上的40ms 长高脉冲。

 

IMON 输出线上的40ms 信号的根本原因是什么?

 e2e.ti.com/.../TPS2492-short-circuit-test-plots.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Oz、

    是在 TI-EVM 上进行测试还是构建了定制板。
    如果它与 TI-EVM 不同。 您能否共享原理图?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Oz、

    我通过电子邮件获得了原理图、并将通过电子邮件跟进。
    我将在下周初进行审查并作出答复。

    此致、
    Rakesh