This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24210:BQ24210不能#39;不能为3.7V 锂离子10Ah 电池完全充电

Guru**** 2382930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24210
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/776868/bq24210-bq24210-doesn-t-fully-charge-3-7v-li-ion-10ah-battery

器件型号:BQ24210

在我的电路中、我使用 BQ24210 通过6V 太阳能电池板和5V 壁式充电器为大型锂离子电池(10.4AH)充电。 我们将在 Vin 跟踪模式(VDPM 为悬空)下使用它。 但是、我无法通过3.8V-3.9V 为电池充电。 PG LED (原理图下方为红色)亮起、但 CHG 保持熄灭状态。 我尝试了切断电源和电池、但这对电路没有任何影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    我已经查看了原理图、它看起来不错、将与您联系以获得更多信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bill、
    谢谢! 如果您需要我提供的更多信息、请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您让我走上正确的道路来解决问题、并帮助我验证我的设计。