This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25898D:电池监控器功能

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/775101/bq25898d-battery-monitor-function

器件型号:BQ25898D

您好!

我的客户希望在 VBUS = 0V 且 Vbat > Vbatuvlo 条件下使用电池监控功能。
我想器件可以在 VBUS = 0且 Vbat > Vbatuvlo 的条件下运行。 因此电池监控器可以在这种情况下运行。 我的理解是否正确?

此致、
Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nagata、

    ADC 电池监控器仅在 V (BAT)> MINSYS 寄存器设置时运行。 默认设置为3.7V。 最低寄存器设置为3.0V。

    此致、
    Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff -San、

    让我检查您的答案。

    客户希望知道、在没有 VBUS 电源的情况下、该功能可以正常工作。 理解是否正确?

    此致、

    Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nagata-San、

    是的。 在仅电池模式下、ADC 电池监控器仅在 V (BAT)> MINSYS 寄存器设置时运行。 默认设置为3.7V。 最低寄存器设置为3.0V、因此在 MINSYS 寄存器更改为3.0V 后、电池监控器可在低至3.0V 的电压下运行。

    当施加 VBUS 时、无论电池电压如何、电池监控器都将工作。

    此致、
    Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jeff -San、

    感谢您的支持。

    我想知道在以下条件下使用电池监控器功能时的电流消耗:
    -不带 VBUS
    - V (bat)> MINSYS
    -启用电池监测功能
     - BAT FET 接通

    在 上述情况下、您能告诉我 bq25895D 的当前成分吗?

    此致、
    Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、团队、

    请支持我的问题吗?

    此致、

    Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nagata、

    这些规格不可用。 我们必须进行测量并返回给您。 您也可以在 EVM 上进行自己的测量。

    谢谢、

    宁。
    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nagata-San、

    正如 Ning 提到的、我们通过实验测试了这个、所以这个测量仅代表典型数据。 根据我的测试结果、由于 ADC (电池监控器)而消耗的 IQ 介于15mA @ 3.6V 至84mA @ 4.2V 之间、但脉冲持续时间仅为4.4ms。 因此、对于电池应用、只要 ADC 进行转换、消耗的能量将大约为238uW 至370uW。 否则、泄漏电流与数据表中启用 BATFET 的测试条件下的 IBAT 参数相同。

    如需更多信息、在1秒采样模式下、ADC 转换之间的持续时间约为1s、对于 ADC 读数为4.4ms 的脉冲、这相当于整个脉冲持续时间的0.44%。 这意味着、如果一个1s 周期的平均时间、ADC 读取期间的电流消耗可能为~120uA (剩余时间为4.4ms + 32uA、电流消耗为20mA)。

    同样、这仅来自一组狭窄的实验测试、因此您看到的功耗可能有所不同。


    此致、
    Joel H