This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62130:TPS62130可通过拉取和#39;EN'低电平强制断电

Guru**** 2513945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/772967/tps62130-tps62130-can-t-be-forced-power-down-by-pulling-en-low

器件型号:TPS62130

 TPS62130启动后、我尝试将'EN'拉低以强制其断电、但它看起来根本不起作用。 输出电压仍然稳定、PG 引脚仍然为高电平。 BTW、我将一个1M 欧姆的电阻器连接到'EN'以使其在电路板上电时处于低电平、并将其路由到 MCU 的一个引脚以在电路板上电后进行控制、

我是否遗漏了一些东西?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的用户:

    我无法理解您驱动 EN 引脚的方法。 您能否提供此器件的原理图?
    是否确定您的驱动信号处于 EN 引脚的高电平和低电平阈值范围内?

    此致、
    Omar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "PWR_EN"连接到 MCU。 MCU 可以通过拉高"PWR_EN"来快速启动转换器。 但是、当我拉低"PWR_EN"时、转换器的输出电压仍然稳定在6V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢大家分享原理图。

    您能不能在描述的事件中与我分享 Vin、Vout、EN 和 VSW 的波形?

    此外、由于您已经在整个设计中拥有测试点、因此也对其进行测量(尤其是 EN 引脚上的信号)会有所帮助。

    同时、您还可以查看这两个可能对您的应用有所帮助的应用手册: slva644 和 slyt689 (尤其是第7点)

    此致、

    Omar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否能够解决此问题?

    此致、
    Omar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我没有听到您的反馈。
    您是否已收集有关申请的信息?
    您是否有任何后续问题?
    否则、我将假定您能够解决您的问题。 如果没有,只需在下面发布回复即可。

    谢谢、

    Omar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议、这些文档非常有用。 我对我的设计做了一些更改、现在电路板仍然是极好的。 当电路板返回时、我将提供反馈。