This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/UCD9222:ucd9222配置软件

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD9222, UCD9224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/773604/webench-tools-ucd9222-ucd9222-configure-siftware

器件型号:UCD9222
主题中讨论的其他器件: UCD9224

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

UCD9222芯片之前使用的 FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER 2017版本配置面板具有 CLA 配置面板和所有 PMBus 命令面板、但在2018版本中、这两个面板消失(2018版本的功能随 CLA 配置功能一起引入)。 我的问题是不是、为什么? UCD9222只能使用2017版本? 但无法找到2017年官方网站版本、仅限2018年的最新版本、您知道原因吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    必应、您好!
    2018版 GUI 向后兼容 UCD92xxx 系列控制器。

    当加载最新版本的 Fusion GUI (在下面的示例中附加了 UCD9224)时、首先看到的是系统视图。 系统视图显示了连接到 PMBus 的所有器件。 要配置特定设备、请单击下图中以黄色突出显示的链接。 这将使您进入与2017配置界面几乎相同的界面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的 anwser!

    如下图所示、2017版本(版本7.0.21)具有两个配置面板"CLA 系数组"和"高级配置"、而2018版本(版本7.1.1)没有这两个面板。 为什么会有这种差异?

    版本7.0.21.

    版本7.1.1

    我想问:

    1) 1) UCD9222芯片使用该版本的软件?

    2) 2)您能否提供 UCD9222版本软件官方网站的下载地址? 官方网站仅为2018版(7.1.1版)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    必应、您好!
    我看不到您的任何一张图片。 最新的 Fusion 软件应适用于您的设备。
     当我使用最新的 GUI (如下所示)处于离线模式时、我能够看到"CLA 系数组"和"Advanced Config"选项卡。 可在下面找到指向我们最新 GUI 的链接:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉!

    如下图所示、2017版本(版本7.0.21)具有两个配置面板"CLA 系数组"和"高级配置"、而2018版本(版本7.1.1)没有这两个面板。 为什么会有这种差异?

    版本7.0.21.

    版本7.1.1

    UCD9222应使用此软件"FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER "、但链接如下所示。

    我想问:

    1) 1) 您正在使用以下哪种软件?  它是哪个版本?

    2) 2)您能否提供 UCD9222软件官方网站的下载地址?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这很奇怪。 我发布的链接会转到我的系统上的 FUSION_MFR_GUI (这是您所需要的。 我们现在的版本是7.1.9)。
    尝试在 互联网浏览器中键入"www.ti.com/.../fusion_mfr_gui""。

    我可以看到您在脱机模式下而不是在线模式下查找的选项卡。
    请记住、UCD9222已经使用了几年、我们的 GUI 支持数十种器件。 我将再次检查我们是否在2018年对您的应用程序进行了任何更新或错误修复。 您可能仍然能够安全地使用2017 GUI 来完成此部件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的 anwser!

    我下载 FUSION_MFR_GUI 软件并按照如下所示打开软件。这不是我需要的软件。我需要 FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER。

    我无法在  官方网站上下载 FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER 2017版本(之前的安装包被意外删除)。请为我提供2017版本的下载链接、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、再说一次、
    不妨试试这款 产品:Fusion Digital Power Designer 7.1.14
    并查找此程序:



    网站上的软件包中包括其他几个名称非常相似的小程序。 我很抱歉造成混淆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!