This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3414HV:输入电流不一致

Guru**** 2391415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/776715/lm3414hv-the-input-current-is-inconsistent

器件型号:LM3414HV

您好!

 规格:

   输入:24V

  输出:16V (5S)/0.22A

  按如下所示 Sch:

问题:

  在  )后、不同的 PCBA,客户发现输入电流(从直流源读取的值不一致、 电流波动约为+/-10%

  您是否会帮助检查 SCH 并就紧急性问题提供任何建议

非常感谢

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    希望您好、

    它们是否有电流探头? 最好查看输入电流。 可能会有很多事情发生、一个是直流源被采样、并且可能会由于采样而导致问题。 另一个是存在不稳定性。 输出是恒定的吗?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Irwin,

      感谢您的大力支持

      输出非常正常。 您是否能帮助检查 问题是否是由客户设计中的输入滤波器电路引起的

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这很有可能。  除非您使用示波器查看输入、否则您不知道、或者您可以将输入滤波器的电感器短路。  这仍然不会告诉您测量是否与电源正确、因为它的行为会有所不同。  您实际上需要查看功率级的输入和电源的输入。  另一件要尝试的事情是在输入端放置一个大电容器、但同样、这不会告诉您电源测量是否正确。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。
    如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)

    此致、