This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3825B:UC3825B

Guru**** 2510495 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3825

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/769203/uc3825b-uc3825b

器件型号:UC3825B
主题中讨论的其他器件:UC3825

尊敬的先生/女士:

 

MicroPOWER 的问候!!!

               

作为 SMPS 品牌“Micro Power”的领先制造商,我们很高兴向您介绍自己,该品牌可满足“电子与监控”和“工业自动化”等各种工业应用的需求。

请访问我们的网站 www.micropower-india.com

 

我们正在开发一款新产品、我们已将其用于 TI 制造 UC3825BN PWM 控制器

 

但我们面临着 PWM 控制器问题。

实际上、PWM 控制器甚至未启动。

我们在 PWM 处没有获得 VCC、它将使启动电阻器给出的内部启动 VCC 下降。

然后、我们启动了外部 VCC、PWM 控制器、但也没有在软启动引脚上获得电压值。 否8.

那么、您能不能以正确的方式指导我们。

谢谢、此致、

Aniket 频段

研发部主管、

Sanstar Microsystems Pvt. Ltd.

EL-15、电子区域、

汉那路 M.I.D.C

Nagpur-440016

+91 96079 70446 /+91 80078 77425

网址: www.micropower-india.com

 

ISO 9001:2015认证公司!

 

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Aniket:

    您能否分享您的原理图、以便我们了解控制器的连接方式以及 PWM 控制器周围组件的价值?

    谢谢

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../6443.Schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    等待您的宝贵响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Aniket:

    很抱歉,我现在只看了。

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Aniket:

    我以为我已经回答过这个问题、但出于某种原因、这个帖子从未更新过。

    Vcc 通过两个150k 串联电阻器提供到一个10uF 电容器中。 您能否在启动时检查 Vcc、它可能会在输出电压进入稳压之前快速放电。 当功率级运行时、Vcc 还需要另一个电源、例如变压器的辅助绕组、以使 Vcc 电容保持充电状态、因为 UC3825将消耗10至20mA 的偏置电流、而偏置电流无法通过连接到 Vin 的300K 电阻提供。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Aniket:

    如果您没有其他问题、我将关闭此帖子。 如果您有更多问题、请打开新帖子。

    此致

    Peter