请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS53641 我们将 TPS53641 控制器与 CSD95372输出级搭配使用、并且我们发现、有时当我们禁用控制器时、输出级会将 CSP1发送至>3.3V。 当控制器重新启用时、CSP1上的3.3V 电压似乎表示没有可用的相位、而控制器在不产生任何 PWM 脉冲的情况下指示欠压和过流。
这是一个三相设计、在12V 电压下控制器和输出级上具有 VIN。 当控制器被禁用时、12V、5V 和 V3P3电源轨都保持有效、但当控制器的使能端变为低电平时、CSP1变为高电平;(输出级的使能端保持高电平、因为这些电压仅上拉至5V)。
我们在同一电路板上再使用 TPS5341控制器和 CSD95372输出级的两个 PSU、但这些 PSU 从未出现过问题;(它们是单相设计)。 我们已尝试在 GUI 中最多选择一个相位、但这对故障机制没有影响。
我们的设计唯一奇怪的是、输出级通过100欧姆串联电阻器连接到 VREF;(所有三个 PSU 都有100欧姆串联电阻器)。 我们将使用0欧姆代替串联电阻、然后重新运行测试。
还有其他想法吗?