This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2549-Q1:是否具有以下保护功能?

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/772931/tps2549-q1-are-there-below-protection-functions

器件型号:TPS2549-Q1

尊敬的所有人

过流保护(当输出电流超过设定电流的1.2倍时、可自动对其进行保护。 当消除异常电流时、它可以返回正常状态。)

2. 短路保护(在发生短路时是否可以自动停止工作? 消除短路故障后,产品将返回正常状态。)

3. 过热保护(温度达到多少? 它可以自动受到保护。 当消除异常温度时、它可以返回到正常状态)

4. 过压保护(当输出电压比额定电压高1.1倍时,可自动对其进行保护。 当消除异常电压时、它可以返回到正常状态)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、
    我们很快就会收到您的问题并回复您。

    此致、
    菲飞
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、我们去了

    1.是的、有过流保护。 当输出电流超过设定电流时、电流将受到限制、并且当过载被消除时、电流可返回正常状态。
    2.是的、有短路保护。 当输出较短时、器件将停止工作、然后重试以自动启动。 电流将在自动重试周期中受到限制。 消除短路后、器件将返回正常状态。
    3、是的、有过热保护。 如果温度达到155deg、器件将关断。 如果温度降至135度以下、则器件可以返回正常状态。
    4、是的、D+、D-引脚上有 OVP。 一旦电压超过3.9V、模拟开关将关断。 当过压被移除时、它将恢复正常。 OUT 引脚上无此过压保护。

    此致、
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob

    1.我想检查输出电流超过设置电流的程度,它是1.2倍吗? 如果不是, 有多少? 与设置电流为1A 一样、过流为1.2A。

    OUT 引脚(12引脚)有何作用? 当  该引脚上的电压比额定电压高1.1倍时、是否有过压保护? 输出额定电压为5V,过压为5.5V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、我们去了

    1.不是1.2倍。 非常接近您设置的值。 如果您在 IO 上设置了限制、则 IO 上的电流将受到限制。 实际上、IOS 存在变化、数据表中有用于计算 Iosmin 和 Iosmax 的公式。 实际受限值将介于最小值和最大值之间。

    OUT 引脚上无 OV 保护、但 OUT 引脚可维持7V 绝对最大电压。

    此致、
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob

    4.如果 OUT 引脚的电压超过7V,则器件会损坏? 或者设备是否自动停止工作? 当电压低于7V 时,设备将自动返回工作状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、我们去了

    4.如果 OUT 引脚的电压超过7V、则器件可能会损坏。 根据 OUT 引脚的过压、该器件不会停止工作。

    此致、
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob
    非常感谢。