This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM34910C:为什么选择典型应用电路和方框图"在器件数据表中、VOUT1和 VOUT2具有2个输出?

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: LM34910C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/777635/lm34910c-why-does-typical-application-circuit-and-block-diagram-in-the-device-datasheet-have-2-output-vout1-and-vout2

器件型号:LM34910C

 大家好、

  我的一位客户正在考虑将 LM34910C 用于他们的下一个产品。

 他们对 器件典型应用有以下问题。 请告诉我您的答案。

问题1. 为什么器件数据表中的"典型应用电路和方框图" 有两个输出:VOUT1和 VOUT2?

问题2. 根据 Webench 报告、VOUT1将连接到负载。 VOUT2输出用于哪种情况或条件?

 谢谢、致以诚挚的问候、

 Kazuya Nakai。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果不需要 R3、则 Vout1和 Vout2是相同的。
    如果使用 R3、则 Vout1连接到负载。
    数据表提供了有关何时以及是否选择 R3的详细信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Frank、

    感谢你的答复。

    此致、
    Kazuya Nakai。