This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5450-Q1:TPS5450-Q1压降较大、推荐使用 P/N

Guru**** 2526550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS5450-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/776369/tps5450-q1-tps5450-q1-voltage-drop-is-large-and-p-n-recommend

器件型号:TPS5450-Q1

您好、E2E、

我的客户 在使用 TPS5450-Q1时遇到问题。 输入电压范围为12V~36V、输出电压为12、输出电流需要5A。 当输入电压为12V 时、输出电压仅为10V+。在我看来、压降应小于1V。 那么可以帮帮我吗?

如果 tps5450-Q1不是一个好选择、您能向我推荐一些 P/N 吗? 谢谢!

BRS、

Kun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS5450-Q1的最大占空比典型值为89%、可能低至87%。  在高侧 FET 损耗的情况下、预计输出电压将接近10V、输入电压为12V。  我计算出12V 输入时的输出电压典型值为10.19V。  您需要密切注意的另一件事是热性能。  TPS5450-Q1正在突破8引脚 SO PowerPAD DDA 封装的热容量极限、实现5A 输出。  请参阅数据表中的热性能信息和功耗额定值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您为什么拒绝此答案?  您能详细说明吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    意外点击错误按钮。 我很抱歉。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    没问题。 感谢您的跟进。