This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54308:TPS54308

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/776952/tps54308-tps54308

器件型号:TPS54308

我将 TPS54308用于3.3V 逻辑电源、并将超级电容器用于备份电源。 它 可以很好地解决一个问题。 移除输入电源后、电容器将反馈到 TPS5408并快速耗尽备用电源。  是否有解决此问题的简单方法? 与 Vin 引脚串联的二极管是否可以解决此问题? 如果不是、什么是正确的解决方案? 提前感谢您提供的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我认为使用二极管是可行的。

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Shawn、二极管解决了我只是想检查芯片是否没有损坏的问题。 这些是出色的小器件。 在15W 负载下、我将获得令人惊叹的酷炫操作。