This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28251:UCC28251启动 SR 时序

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28250, UCC28251
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/773684/ucc28251-ucc28251-start-up-sr-timings

器件型号:UCC28251
主题中讨论的其他器件: UCC28250

你好。

我正在设计一种需要预偏置启动功能以进行并行操作的电源。 PWM 控制器位于初级侧上。

SR 输出是正常条件下的重叠信号、但在软启动间隔期间、它们在死区时间等于 PS 延迟时开始没有重叠(占空比小于50%)。

对于该控制器而言、它是可以的吗? 此问题是否会导致一些故障、包括预偏置启动期间电源损坏?

感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Max:

    我已联系我的一位同事回答此问题。

    此致、
    Teng
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    关于预偏置实现、UCC28251与 UCC28250相同、因此您可以使用以下链接下的应用白皮书作为参考。

    www.ti.com/.../slaa477.pdf

    此致

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank。

    当然、与 slaa477中的 UCC28250一样、预偏置启动实现也是如此。
    UCC28251数据表显示、信号 SRA 和 SRB 在启动期间具有至少50%的占空比。 但是、与数据表不同、它们从占空比小于50%开始、没有重叠。 此问题对于预偏置启动至关重要。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    您是否认为 最小占空比 略小于50%的问题? 您能否发布一个波形来显示您的系统中的问题是如何发生的、或者解释您认为问题的原因?

    此致

     弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank

    下面是解释我们问题的范围。

    上部两条布线为 OUTA 和 OUTB 信号、下部布线为直接来自 IC 的 SR 输出。 显然、我们可以看到在启动时占空比小于50%的非重叠 SR 信号。 对于预偏置启动、应提供输出电感器反向电流(从输出侧到输入侧)的路径。 但该路径在 SR 死区时间期间断开。

    此致

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Max:
    感谢您捕获波形、现在我了解了您的问题。 我同意负电流会在 SR 死区时间内导致漏源极上的电压过载、但在 SR 驱动信号不重叠的情况下、负电流来自哪里? 在没有负电流的情况下、我不希望漏极到源极的 SR 过载。

    此致
    弗兰克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Frank


    由于输出侧的 SR、功率级可用作电流馈送拓扑、从而可以将能量从输出传输到输入。 实际上、我们应该关注 SR 针对预偏置输出的软启动。
    同样、对于电流馈送拓扑、我们应该关注功率级将能量从输出传输到输入时的电感器能量路径。 否则、电感尖峰会导致电压过载并损坏 MOSFET。

    在使用预偏置输出的启动过程中可以获得输出电感器反向电流-电感器开始从预偏置输出电压中升高能量(对于倍流整流器、可以清楚地观察到这种情况、SR 会将电感器直接短路到输出)、然后应传输该能量。

    我们在 SR 信号重叠的情况下模拟了这种启动、在这两种情况下都观察到从预偏置输出到输入的反向电流。 无论如何、由于我们无法通过变压器传输所有存储的能量、我们应该使用各种电压钳位电路来防止过压应力、但当 SR 信号不重叠时、需要钳制更多的能量。


    此致
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    如果没有 SR 的交叉传导,如果电流对输入产生负面流动和反馈,则输出扼流圈的开关节点等于 Vin/N,其中 N 是变压器从初级绕组到次级绕组的匝数比。 在调节系统中、Vin/N 应高于 Vout。 因此、正电压秒可避免出现负电流。 但是、如果 Vin/N 小于 Vout、肯定会发生负电流、但调节电源系统并非实际情况、而不是稳压系统控制器 UCC28250/1的目标应用。

    如果上述答案与您的仿真不一致、您能否解释仿真设置以及输出扼流圈上的负电压秒和通过输出扼流圈的负电流何时出现?

    此致
    弗兰克