This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92410:不使用 TPS92411、TPS92410能否从 AC100V 驱动20~25件白色 LED?

Guru**** 1230570 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92410, TPS92411
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/774156/tps92410-can-tps92410-drive-20-25pcs-of-white-led-from-ac100v-without-tps92411

器件型号:TPS92410
主题中讨论的其他器件: TPS92411

 大家好、

 我的一位客户正在考虑将 TPS92410用于其下一代产品。

 它们希望 通过 AC100V 驱动20~25个白光 LED、电流为20~30 μ A、器件数少 且无隔离。

 TPS92410能否在不使用 TPS92411的情况下从 AC100V 驱动20~25件白色 LED?  

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya Nakai。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kazuya、

    是的、可以。 它仅在交流电压高于 LED 堆栈时传导电流。 他们是否关心效率? TPS92410是一款线性电流调节器。 TPS92411是一款旁路开关、彼此独立工作、因此无需相互使用、尽管这确实有助于实现更高效、更好的操作系统。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kazuya、

    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。
    如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Irwin、

    感谢您的提醒、很抱歉我迟到了。

    我知道效率不是很好、因为 TPS92410是线性电流调节器、消耗的功率大部分
    外部 NMOSFET 上的电压。

    我可以向您提出几个问题吗?

    问题1. TPS92140是否可以在没有 TPS92411的情况下使用 ADIM 终端打开和关闭 LED?
    问题2. 是否有介绍如何选择外部 NMOSFET 的文档?
    问题3. 如果输入电压为100V AC、外部 NMOSFET 的 VDS 最大电压是否应高于141V?
    我认为 TI 没有如此高的 VDS MOSFET、因此他们需要从其他公司选择 FET 吗?
    问题4. 如果从 TPS92410 EVM001移除所有 TPS92411、EVM 的性能会变差?

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kazuya、

    1) 1)是的
    2) 2)它是设计过程的一部分、数据表中有一些说明、但它只需满足 SOA 要求并具有足够高的额定电压。
    3) 3)如果连接到交流线路、则必须考虑高压线路、浪涌以及可能导致电压过高的任何其他干扰。 我想您会看到额定电压为400 VDS 的 MOSFET 或高电平、以获得裕度并能够钳制输入浪涌。
    4) 4)功率因数将显著下降。 它仍然可以工作、但仅在输入电压高于 LED 总堆栈电压(堆栈1 +堆栈2 +堆栈3)时点亮 LED。 在100 VAC 时、它几乎不能工作、因为 EVM 是为120 VAC 设计的。 您可以在120 VAC 的电压下运行、以查看它的运行方式、或者使一些 LED 短路、可能只是较低的堆栈、因此它仅照亮顶部和中间堆栈。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Irwin、

    非常感谢您的回复。
    我知道客户也在考虑在 SEMI 上使用 NUD4011。

    NUD4011:
    www.onsemi.jp/.../NUD4011-D.PDF

    它们的应用类似于 NUD4011数据表第7页的图10。
    我认为 TPS92140可替代 NUD4011。
    我的理解是否正确?
    如果有任何问题、您能告诉我吗?

    谢谢、此致、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kazuya、

    它也应该能够做到这一点、但它将需要一个外部 MOSFET、并且该器件具有更多的引脚。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Irwin、

    感谢您的支持。
    我明白了。

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya Nakai。