This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC34063A:VBUS 的输入为5V、2.4A,输出为12V、1A

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61087, TPS61089

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/777290/mc34063a-the-input-of-vbus-is-5v-2-4a-the-output-is-12v-1a

部件号:MC34063A
主题中讨论的其他器件:TPS61087TPS61089

降级:

请帮助您按如下所示检查原理图:

VBUS 的输入为 5V、2.4A,输出为12V、1A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    祝你好运、
    该器件无法支持2.4A 输入电流。 我建议使用 TPS61087或 TPS61089等其他解决方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好贾斯珀:

    非常感谢您的支持。

    请 请帮助您查看以下原理图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    祝你好运、
    因为1A 输出电流接近 TPS61087的最大输出电流。 我建议选择650KHz 开关以获得高效率。 将频率连接到 GND 以获得650KHz、并将电感器增加到6.8uH。 33k+1.5nF 的补偿。