This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61021A:TPS61021A 输出电流问题

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8837, TPS61021A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/775215/tps61021a-tps61021a-output-current-issue

器件型号:TPS61021A
主题中讨论的其他器件:DRV8837

您好、TI 专家、

我们有一个使用 TPS61021A 将两节 AA 电池(3V)升压至3.6V 的电子时钟应用。 TPS61021A 的输出馈送到 DRV8837以进行电机驱动。 我们期望 TPS61021A 能够将电池电压从低至1.8V 升至 3.6V、同时提供1A 输出电流。 我们基于下面给出的电路构建了一个原型、我们发现在3.6V 时、我们可能实现的最大输出电流大约为400mA。  下面是测试配置。

1) VCC_BAT 输入是一个2节 AA 电池(3.0V)、能够提供1A 电流

2) VOUT (3.6V)连接到直流负载

观察结果

a) TPS61021A 能够提供3.6V@400mA 的电流,而不会出现任何问题。 当负载保持在大于400mA 的汲取电流时,输出突然下降到0V。

6) 6)我们使用直流电源作为 TPS61021A 的输入源、当负载消耗的电流大于400mA 时、电路工作正常。 TPS61021A 的输出 降至零。

如果我们的设计有任何问题、您能提供建议吗?  阻止升压器向负载提供更多电流的可能原因是什么?  

 

此致、

Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    HI Hoi Wa IP、
    对于这种高电流、输出电容器似乎很小。 当输出电流闭合至400mA 时、您能否测量 VIN 和 VOUT 波形? 当 IOUT 闭合至400mA 时、我们可以检查输出是否不稳定
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI Hoi Wa IP、

    请检查 TPS61021A Vin 引脚处的电压、如果输入走线很细且很长、Vin 引脚电压将大幅下降。 正如 Jasper 提到的、请将输出电容器加倍、以检查它是否有用。