This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570:查看电路/总输出功率

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/777665/bq25570-review-circuit-total-output-power

器件型号:BQ25570

请查看此电路,

我具有收集装置输入、在 P = 50mW 时为1.8V 至5.5V。 为超级电容器充电,以便在没有输入时恢复。

在输出中,我需要 为 MCU 和其他外设提供2.4V 电压,并需要为发送器提供3.8V 电压以1小时间隔发送至 TRANSMITT 数据。

总输出功耗为 15mWH。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dushyant

    由于保持周期大约为16秒、因此 CVREF_SAMPLE 对泄漏敏感。 当电容器电压因任何泄漏而下降时、输入调节电压也会下降、从而无法从输入源中提取最大功率、从而无法正常运行。 因此、建议将电容器作为 X7R 或 COG 低泄漏电容器

     µF 在原理图中尚不清楚、但 VSTOR 和 VSS 之间应尽可能靠近放置一个0.01 μ F 的高频旁路电容器。

    您还可以使用以下链接中的工具来验证您的电阻器值。