请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2121 你(们)好。
在我们的情况下、我想征求您的建议。
我想电池电路使用 TPS2121。
在一种情况下、可以想象电池是反向连接的。
在这种情况下、负电源进入器件。
有问题吗? 器件是否损坏?
我认为它是 NG、因为器件无法进入负功率。
(根据数据表第6页)
我很高兴,如果它的剂量不会中断,保护也会起作用。
此致。
Kengo。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Kengo、
感谢您与 E2E 联系!
通过在器件的 GND 引脚和系统 GND 之间连接一个外部二极管、可在器件上启用反向电压保护。 如下所示、所有 IC 参数都连接到器件 GND、而不是系统 GND:
如果您有任何疑问、请告诉我!
谢谢、
黄亚瑟