主题中讨论的其他器件:TMS320F2812、 TPS7A87、 LM3880、 SN74CBTD3384
大家好、我有一个设计使用 TMS320F2812并使用 TPS75005来供电、它 提供3.3V 和1.9V 电压。但是当我阅读 TPS75005的手册时、我发现了一个问题。当 TPS75005与2812匹配时、引脚 SEQ 将连接到一个输出引脚、我执行此操作。在手册中、加电序列如下所示:
如您所见、当 SEQ 为 H 时 、序列为 EN、3.3V、1.9V、当3.3和1.9正常时、PG 将为 H。但我的设计不像这样、这是我的逻辑:
但是 、当我同时使用1nF 电容和 CT1 CT2 SS1 SS2,时 、我通过示波器得到的要求如下:
PG???快于3V3和1V9、PG 则连接到 XRS。这样、我就不知道2812 μ s 是否正常工作??????
如果我使用10nF 到 CT1和 CT2、则要求是可以的、如下所示:
看起来不错、但3V3和1V9电源启动的速度低于正常速度、对吗?
现在、我想知道这个芯片有什么问题、我如何解决这个问题????使用10nF?或更改逻辑??或者如何选择电容器 以实现 所需 的效果???非常感谢!!!!!!!!