This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS75005:有关用于为 TMS320F2812供电的 TPS75005的问题

Guru**** 657500 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2812, TPS75005, TPS7A87, LM3880, SN74CBTD3384
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/777245/tps75005-a-question-about-tps75005-for-power-to-tms320f2812

器件型号:TPS75005
主题中讨论的其他器件:TMS320F2812TPS7A87LM3880SN74CBTD3384

大家好、我有一个设计使用 TMS320F2812并使用 TPS75005来供电、它 提供3.3V 和1.9V 电压。但是当我阅读 TPS75005的手册时、我发现了一个问题。当 TPS75005与2812匹配时、引脚 SEQ 将连接到一个输出引脚、我执行此操作。在手册中、加电序列如下所示:

如您所见、当 SEQ 为 H 时 、序列为 EN、3.3V、1.9V、当3.3和1.9正常时、PG 将为 H。但我的设计不像这样、这是我的逻辑:

但是 、当我同时使用1nF 电容和 CT1 CT2 SS1 SS2,时 、我通过示波器得到的要求如下:

PG???快于3V3和1V9、PG 则连接到 XRS。这样、我就不知道2812 μ s 是否正常工作??????

如果我使用10nF 到 CT1和 CT2、则要求是可以的、如下所示:

看起来不错、但3V3和1V9电源启动的速度低于正常速度、对吗?

现在、我想知道这个芯片有什么问题、我如何解决这个问题????使用10nF?或更改逻辑??或者如何选择电容器 以实现  所需 的效果???非常感谢!!!!!!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    感谢您提供如此多的详细信息、以便在调试过程中提供帮助。 我以前没有看到过这一问题,我将试图重复这一问题。

    同时、请注意、我们已标记 TPS75005 NRND (不推荐在新型设计中采用)。 分立式解决方案、使用 TPS7A87和外部序列发生器(如 LM3880)来驱动独立的 EN 引脚。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     感谢您的响应。根据您的建议、我有一个 TMS320F2812电源的新设计。如您所见、由于我使用 SN74CBTD3384在 3V3和5V 之间进行转换、SN74CBTD3384需要4.5V 至5.5V 之间的电源、因此我需要 监控 VIN、当 VIN 低于4.5时、我需要关闭电源、所以我使用 TPS9VMD50REP 为此、我使用 LM3880获得正确的 TMS320F2812要求。最后、我使用 PG2导出"H"以使芯片正常工作。此设计是否符合我的预期??2812工作正常?或者我的设计是否存在任何可以改进的错误??谢谢。sch 的位置:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您提供的原理图将为电源轨提供与使用 TPS75005时相同的顺序。  下面我对 LDO 有几点看法:

    您将需要在 TPS7A87的 IN 引脚上添加一个输入电容器、并在 PG2上添加一个上拉电阻器。  由于您不使用 PG1、我们建议将其连接到 GND 以增加 LDO 的本地 GND 层铜。  GND 平面是 TPS7A87的主要散热器。

    未显示 TPS7A87的组件值。  我们建议最小输入电容器和输出电容器为10uF。  下面是我们推荐的电阻分压器表:

    非常尊重、

    Ryan