This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:ACDET<2.4V 与 ACFET 关闭之间的延时时间

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/777630/bq24780s-time-delay-between-acdet-2-4v-and-acfet-off

器件型号:BQ24780S

大家好、

我可以帮您了解 ACDET<2.4V 与 ACFET 关闭之间的延时时间吗?

我刚刚查看了 bq2478080的数据表、只有 ACOK 下降去毛刺脉冲时间才能关闭 ACFET、但没有定义从 ACDET 下降到下拉 ACOK 的延迟时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    以下是一些可能有所帮助的波形。 适配器电压为20V、电池电压为10V、系统消耗的恒定电流为500mA。

    第一个波形 是 一个大图、显示 了适配器的移除和重新插入。 重新插入适配器后、在 ACFET 导通并导致 VSYS = VBUS 之前有1.3秒的抗尖峰脉冲时间、如数据表所述。

    移除适配器后、第2个波形放大在下降沿。 当 ACDET 降至2.4V 以下后、 ACFET 需要大约1ms 才能完全关断并导致 VSYS = VBAT。


    此致、

    Angelo