主题中讨论的其他器件: UCC27712
您好!
我将 UCC27714驱动器电路用于我的6开关逆变器。 当我使用具有感应电机负载的简单180度方波逆变器对其进行测试时、它工作正常。
但是、当我以2khz 的开关频率加载 SPWM 代码时、会损坏所有开关。 我使用 其他正常工作的驱动器电路测试相同的代码。
请向我推荐解决方案。 因为它也只是在空载条件下损坏开关。
但对于180度方波、它也适用于感应电机和其他负载。 但是 、对于2kHz 的 SPWM 和 SVPWM、它完全不起作用。
PWM 脉冲会发出、但在施加直流电压后会损坏开关。
我还检查死区、从代码侧看、死区时间为3微秒、根据开关情况正常