This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3290:LM329DZ

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3279, LM3269, LM3241, LM3290

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/772413/lm3290-lm329dz

器件型号:LM3290
主题中讨论的其他器件:LM3279LM3269LM3241

早上好、

我正在寻找 p/n LM329DZ/NOPB 的替代产品

谢谢、

George Sare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、我们没有像 LM3290这样的直接替换器件。 但是,我们有“用于射频功率放大器的可调节降压 DC-DC 转换器”系列,如 LM3241、LM3269。 LM3279具有 RFFE 接口。

    此致
    Shinya Morita
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinya、

    感谢您回来。 这些器件是否采用 TO-92封装、如 LM329DZ 器件?

    此致、

    George Sare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    LM329DZ 是电压精密基准器件、而不是开关稳压器。 您能否将此问题发布到与精密电压基准相关的论坛? 然后他们可以为您提供更好的建议。

    谢谢、
    此致
    Shinya Morita
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinya、
    我看不到精密电压基准论坛的列表。 请将此电子邮件发送给他们吗?

    谢谢、
    George Sare
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您可以发布放大器论坛吗? 它看起来更接近您所寻找的内容。
    e2e.ti.com/.../14

    此致
    Shinya Morita