This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25117:LM25117的最大占空比是多少

Guru**** 2519490 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/773298/lm25117-what-is-the-maximum-duty-cycle-for-lm25117

器件型号:LM25117

我是否可以知道 LM25117的最大占空比容差是多少?

是否可以共享 LM25117最大占空比的数字数据、因为从图28中提取的最大占空比将通过手动提取实现偏差?

BR、

Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最大占空比受强制关断时间规格控制。
    在 EC 表中、最大值为440ns。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也许我会举一个例子、请告诉我在考虑容差时、它们是否正确。

    1、例如 FSW=100kHz、最大占空比= 0.956。 @最坏的情况。

    @、Fsw = 90kHz、最大占空比= 0.9604 μ A、这是最坏的情况。

    BR、

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、计算正确。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一个问题、下面是什么?

    当工作占空比超过最大占空比时、会发生什么情况以及预期会出现什么行为或直流/直流转换器输出?

    例如,@ fsw=100kHz,当 D>0.956时,DC-DC 转换器输出会观察到什么?

    BR、

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当达到最大占空比时、输出电压将从稳压状态中下降。
    例如、对于12V 的输出电压、占空比将达到0.956
    约为12.5V。 随着 Vin 减小、输出电压将下降到12V 以下并逐渐变为
    降低。 "下降"的确切点不仅取决于最大占空比规格。 ,但是
    也取决于转换器中电感器和功率 FET 的电阻。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gary、

    有关计算负载和组件选择的函数所需的确切占空比、请参阅以下链接。

    www.ti.com/.../slyt293.pdf


    希望这对您有所帮助?