This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV431:VREF 的绝对最大额定值

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: LMV431, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/777673/lmv431-absolute-maximum-ratings-of-vref

器件型号:LMV431
Thread 中讨论的其他器件: TL431

你(们)好

我可以提出一个简单的问题吗?

没有 VREF 的绝对最大额定值。 我通常不知道这是多少、但我想知道 VREF 的绝对最大额定值是多少。

我们是否可以假设它与阴极电压相同?

请注意、

本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koji、

    REF 输入是电流输入引脚、而不是电压输入引脚。 这就是 所有'431器件、如 LMV431或 TL431、仅指定流入引脚的电流的原因。  我们始终建议使用一个带有 VREF 引脚的串联电阻器、如下图所示。 在下面的两个图像中、串联电阻位于输入端以进行比较、而 REF 引脚则有助于限制流入引脚的电流。 不建议对引脚施加直接电压、除非该电压对于 LMV431的最大电压约为1.24V。 我不会将阴极绝对最大值用作 VREF 绝对最大值 如果您需要我们查看原理图、我们可以。


    例如、在上面的第一个图中、我有下面的数据显示了提高 TL431上 REF 引脚上电压的影响。 我还展示了 IREF 如何增加、因为在相同的设置下 VREF 保持恒定。 在   最坏的情况下、我会将电阻设计为使 Iref 保持在最大电流的1/10以下。 虽然这适用于 TL431、但行为与 LMV431类似。

     

     

    -Marcoo