This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS84410:SENSE 引脚和输出电容的放置

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/777683/tps84410-sense-pin-and-placement-of-output-capacitors

器件型号:TPS84410

请查找随附的原理图

我需要生成精度为3%的0.95V 内核电压输出。

我希望具有一个隔离功能进行测试。 安排是否正常? 电容器的放置是否正常?

请提出建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    您似乎在遵循 表4中建议的最小输出电容。 对于布局、输出电容器越靠近 VOUT 引脚越好、因为这样可以最大限度地降低高频噪声。 从原理图中、当 J6被组装时、感测线路将连接至输出负载。 如果 J6未组装、则 SENSE 线连接到 VOUT 引脚。 这看起来不错。  

    此致、

    Jimmy