This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92513HV:数据表和 COUT 的说明

Guru**** 2813785 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92513HV, LM3409, TPS92515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/772659/tps92513hv-clarification-on-the-datasheet-and-cout

器件型号:TPS92513HV
主题中讨论的其他器件: LM3409TPS92515

大家好、

我的客户正在尝试将 TPS92513HV 用于项目。 我们仍然有几个疑问:

- DS 第20页上显示的曲线是指前几页中获得的参数、如第17页和上的参数? 具体而言、我指的是 Cout=4、7uF。

-我们需要获得04%@200Hz 的调光;700mA 时5个 LED 的电流需要使用该占空比调节。 这样做是为了避免 LED 颜色的偏差。

-哪一种是使系统能够足够快地启动并保证最小占空比的最小 Cout?

请告诉我您的想法。

此致、

Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Adrian、您好!

    请读为9.1.3。 COUT 需要为 Cboot 的10倍。 如果您需要更少的输出电容器、则还有其他部件不需要输出电容器。 TPS92515或 LM3409等磁滞部件可很好地实现这一点。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Irwin、
    感谢您的澄清。 是否有最小 Cout 值、低于该值、不建议这样做?

    谢谢、此致、
    Adrian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Adrian、您好!

    COUT 需要是 Cboot 值的10倍、即最小值。 您可以减少、但启动可能会延迟、请阅读数据表中的9.1.3。 如果这不起作用、则应按上述方式查看其他器件。

    此致、