This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27531:输入电平不匹配

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVELT23, UCC27531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/776826/ucc27531-input-level-mismatch

器件型号:UCC27531
主题中讨论的其他器件:SN65LVELT23

您好!  

我遇到了驱动器的输入高电平和低电平问题。 我想使用递增计数器的输出(MC100EP016A -Vcc:3.3V)作为栅极驱动器的输入。 该计数器具有 PECL 电平输出、这意味着其输出电平如下:

股部:2155mV (最小值)-2280mV (典型值)- 2405mV (最大值)

Voutlow:1355mV (最小值)- 1480mV (典型值)- 1605mV (最大值)

输入(驱动器)的阈值电压与 VDD 电源电压无关。 这些是:

Vinhigh:1.8V (最小值)- 2V (典型值)- 2.2V (最大值)
Vinlow:0.8V (最小值)- 1V (典型值)- 1.2V (最大值)

数据表的一行显示:"UCC2753x 的输入阈值基于与 TTL 和 CMOS 兼容的低电压逻辑、该逻辑是固定的并且与 VDD 电源电压无关。"
这就是我开始寻找 PECL 至 LVTTL/LVCMOS 转换器/转换器的原因。 但是、我所能找到的一切都为我提供了最大的输出低电平 0.5V、远低于我的0.8V (最小值)。

是否有可用于电平转换的器件、它符合计数器输出和驱动器输入的要求?   

提前感谢、

Yeliz  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yeliz、您好!

    感谢您对我们部分的关注、我叫 Mamadou Diallo、是为低侧驱动器提供支持的 AE。

    SN65LVELT23应通过使用一个通道接地来完成工作。

    下面复制的是数据表:

    www.ti.com/.../slls929.pdf

    您还可以在以下位置找到更多器件:

    www.ti.com/.../overview.html

    如果您有任何疑问、请告知我们、如果解决了您的问题、请按绿色按钮。

    此致、

    -Mamadou
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mamadou Diallo、

    感谢您的回答。   

    但 SN65LVELT23的输出电压低:0.5V (最大值) ,输出电压高:2.4V (最小值)。
    这两个电平与我的输入阈值电压不匹配:Vinlow 0.8V (min)-1.2V (max);Vinhigh 1.8V (min)-2.2V (max)。

    因此、我仍然需要一个与 UCC27531所需的输入电平完全匹配的器件。

    希望获得更多帮助-提前感谢

    Yeliz  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yeliz、您好!

    感谢您的反馈。

    您能不能再详细介绍一下您的应用? 是否有理由使用递增计数器而不是传统 MCU?
    UCC27531的驱动功能是什么?

    您是否考虑过使用 NPN 晶体管以分立方式实现这种电平转换并将其从3.3V 电源轨上断电?

    谢谢。

    此致、

    -Mamadou
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mamadou、  

    在我的应用中、我将打开和关闭 SiC-MOSFET 以产生脉冲。 我使用的 MOSFET 是一个功率 MOSFET、VDS=1700V。 为了驱动该 MOSFET、我将使用 UCC27531。 但我想我需要更改我的驱动程序并寻找另一个驱动程序、因为我需要处理高频(输入频率 高达800MHz)、我不确定 UCC27531是否是正确的选择。 除此之外、我不想使用 MCU、因为我对编程不是很好。 因此、我想创建一种逻辑方法来实现它。  

    但我仍然认为、无论如何、我需要在计数器之后进行电平转换(即使我使用另一个栅极驱动器)。  
    我不确定、如果像您说的那样谨慎地执行电平转换、它是否能够像我所需要的那样快速。  

    再次感谢您的支持。

    Yeliz  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yeliz、您好!

    感谢您提供更多信息。

    您答对了! 无论您是以分立方式实现电平转换器还是使用 IC、使用电平转换器都肯定会在您的电路中引入传播延迟。

    使用由3.3V 电源轨供电的 PNP 转换器可以实现以下简单分立式电平转换器、如下所示:根据您选择的晶体管和 R1、您可以将引入的传播延迟限制为可忽略的电平。  

      

    800MHz 看起来非常高!  您可能会超过驱动器结处的功率耗散额定值。 驱动器内耗散的功率受开关频率、栅极电荷和方程式中的电源范围的影响:Ptot =[IQ * VDD]+[0.5 * Qg * VDD * 2 * FSW]、假设条件最差(无栅极电阻器)。 知道您的工作频率后、我将计算预期的功率耗散、以确定结温上升、并确保未达到驱动器允许的最高结温。

    您可能还需要考虑使用我们的 SiC MOSFET 驱动器(如下所示)、但输入电平阈值仍然相同。

    如有任何疑问、请告知我们。

    此致、

    -Mamadou