This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62291:数据表中的额定温度

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62291

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/777422/tps62291-temperature-ratings-in-the-datasheet

器件型号:TPS62291

团队、  

请帮助回答我的客户对数据表中温度规格的问题:

这些组件是焊接到 PCB 上还是单独焊接到 Tamb, Tj,和 Tstg 规格? 关于数据表的绝对最大额定值部分中列出的 Tj 和 Tstg、数据后跟以下这一条:

 

虽然没有明确定义,但您能否为我们提供一个估计,说明“延长期限”可能会影响器件可靠性的时间长度?

谢谢

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Viktorija、

    为了确保正常运行、TPS62291应在建议的运行条件下运行。 即使是短时间内且组件未发生故障、也无法保证 TPS62291能够在绝对最大额定值下长期正常运行。 在建议的运行条件之外、我们无法确保任何情况都可能发生故障或性能下降。 如果客户亲自测试了器件、但没有发现任何问题、则由客户自行决定。 绝对最大额定值下的故障可能来自机械应力导致 IC 无法运行或具有可能损坏电路的未指定操作的任何地方。 让我再次检查一下我们是否有"延长期限"的定义、然后返回给您。 此器件的应用是什么?

    您能否澄清您的第一个问题?

    此致、
    Omar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Viktorjia、

    检查后、不建议客户在数据表中指定的建议运行条件之外运行器件。  

    此致、

    Omar