This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51051B:DSBGA 封装的 PCB 布局指南- RECT 引脚有什么作用???

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00318, BQ51051B, BQ51003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/774853/bq51051b-pcb-layout-guidelines-for-dsbga-package---what-do-do-with-rect-pins

器件型号:BQ51051B
主题中讨论的其他器件:TIDA-00318BQ51003

您好!

我使用此器件进行新设计、并有关于 PCB 布局的问题。  数据表第33页提供了一些非常具体的指导和建议的布局、但布局建议中完全忽略了我稍微感到困惑的一个问题-如何处理2个矩形引脚、 它们被"夹住"在零件中心、因此不是很容易接触到。  在不略微覆盖焊盘的情况下、没有钻孔0.15mm 过孔的空间。  布局建议显示了这些引脚相互连接、没有其他任何其他功能、但这些引脚必须通过短迹线连接到平滑电容器、能够处理至少100mA 的电流。

请提供有关这方面的任何指导:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Phil

    了解 TI 参考设计 TIDA-00318无线充电器:

    http://www.ti.com/tool/TIDA-00318

    该设计基于 BQ51003、但布局也可用于 BQ51051B。  设计文件和光绘文件可从网站下载。  

    RECT 引脚将连接在底层。

    此外、BQ51051B 采用 QFN 封装、引脚间距更大、制造成本更低、适合一些客户。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、简单的答案是、该部件需要使用 VIPPO 技术。  也许我应该意识到、这可能是对"布局指南"的有用评论、而不是避免整个禁忌问题?  这是又一个设计日、让人失望! :-/