This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62300:滤波器的 VADJ 系统性误差

Guru**** 2694485 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/777339/tps62300-vadj-systemic-error-with-filter

主题中讨论的其他器件:TPS62300

您好!

我正在尝试确认 TPS62300的器件运行、需要一些帮助。  

图33显示了使用外部 DAC 和压摆率限制 RC 滤波器控制的 TPS62300示例。

TPS62300 ADJ 输入阻抗指定为1 M Ω。

基准电压放大器的输出连接到 ADJ 引脚。

一些问题:

我假设基准放大器的驱动强度不大、并且能够由连接到 ADJ 的标准 DAC 过度驱动。   请确认。

2.对于可调版本(TPS62300)、内部反馈电阻器被禁用。   在这种情况下、EC 表中的1 Mohm 规格是否仍然为真?

在图33中、有一个10k 串联电阻连接到 ADJ。   流入 ADJ 引脚的电流将创建一个分压器、从而使预期 DAC 电压产生-1%的系统性输出电压降。   是这样吗?

在该特定配置下运行时、我还需要注意什么?

Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我正在处理此主题、我将尽快返回给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alfonso:

    感谢快速响应。 期待更多详细信息。

    Don
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我可以确认您之前提到的所有要点(我指的是1、2和3)。 关于您的最后一个问题、如果您希望、可以查看本文档 :www.ti.com/.../slva196.pdf