请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TPS62300您好!
我正在尝试确认 TPS62300的器件运行、需要一些帮助。
图33显示了使用外部 DAC 和压摆率限制 RC 滤波器控制的 TPS62300示例。
TPS62300 ADJ 输入阻抗指定为1 M Ω。
基准电压放大器的输出连接到 ADJ 引脚。
一些问题:
我假设基准放大器的驱动强度不大、并且能够由连接到 ADJ 的标准 DAC 过度驱动。 请确认。
2.对于可调版本(TPS62300)、内部反馈电阻器被禁用。 在这种情况下、EC 表中的1 Mohm 规格是否仍然为真?
在图33中、有一个10k 串联电阻连接到 ADJ。 流入 ADJ 引脚的电流将创建一个分压器、从而使预期 DAC 电压产生-1%的系统性输出电压降。 是这样吗?
在该特定配置下运行时、我还需要注意什么?
Don