This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27712:适用于 HCPL-3120/J312的另一个器件、适用于感应加热应用的 HCSNW3120。

Guru**** 1963265 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27712, UCC23513
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/777210/ucc27712-another-part-for-hcpl-3120-j312-hcnw3120-for-induction-heating-application

器件型号:UCC27712
主题中讨论的其他器件: UCC23513

您好!

目前、我将 UCC27712栅极驱动器用于 IH 应用。

在这个新电路中、我正在尝试为 HCPL-3120/J312、HCSW3120寻找一个替代器件、这看起来像是一个光耦合器栅极驱动器。  

我还尝试弄清楚电路的工作原理。 您认为这是 IGBT 侧的零伏导通电路吗? 我看不到这是如何工作的、 我需要一些帮助来了解这一点。

IGBT 规格:-

非常感谢您的参与!

此致、

Tony  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Tony、
    感谢您关注 TI 栅极驱动器。 对于 HCPL-3120/J312、HCSW3120的替代器件问题、TI 有一个隔离式光兼容驱动器 UCC23513。 该器件具有与光电二极管兼容的驱动输入和小型封装、可提供更高的性能。
    数据表可在以下位置找到: www.ti.com/.../ucc23513.pdf
    我不是感应加热应用方面的专家、但我的基本理解是以下几点。
    感应线圈是一种电感负载、由串联或并联/串联电容驱动、以形成谐振电路。 加热线圈电流可通过在线圈/谐振电容的谐振频率或接近该频率的频率下工作来实现最大化或控制。
    关于这是否会导致 ZVS 打开、我不知道有足够的时间对此进行评论。 我认为这将取决于相对于负载谐振频率的工作频率。 我认为简单的电源电路仿真可以显示这些细节。

    此致、
    Richard Herring
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Richard 提供的信息
x 出现错误。请重试或与管理员联系。