This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:I2C 从器件地址

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/777032/bq25703a-i2c-slave-address

器件型号:BQ25703A

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 BQ25703A、并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激

--

关于数据表 P.31和8.5编程、I2C 地址为 D6H (1101101101_X)、其中 X 是读取/写入位。

但 x=0、11010100=DAh

X=1、110101=DBH

不是 D6H

请告诉我正确的地址。

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Shinichi、

    这是数据表中的一个拼写错误。 十六进制地址为 D6h (写入)或 D7h (读取)。 二进制转换不正确。

    实际上、I2C 地址应列为7位十六进制值6Bh。 然后、将该位向左移位1位、以便为第一个 I2C 事务添加读取或/写入位。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joel、

    感谢你的答复。

    我理解这是一个拼写错误。

    我将与客户分享这些信息。

    感谢您的帮助。

    此致、
    新一