This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/UCC256302:电容 Cr、输入电压和 Risns

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC256302, UCC25630-1EVM-291, UCC28056, UCC28064A, LM5036, UCC2897A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/777256/webench-tools-ucc256302-capacitance-cr-input-voltage-and-risns

器件型号:UCC256302
主题中讨论的其他器件: UCC25630-1EVM-291、 UCC28056、 UCC28064A、 LM5036、 UCC2897A

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!  

我对 UCC256302有3个问题、您将在 Excel 文件中找到我的问题。

谢谢你。

e2e.ti.com/.../5050.ucc256302question.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    我在下面列出了您的问题并添加了我的回答。

    请注意、在 UCC256302中、Cr 仅由1个电容组成。 在采用 WEBENCH 设计的转换器中、转换器配备了2个电容器(CR1和 CR2)。 您能解释一下原因吗? 对于频率计算、我们是否要添加 CR1和 CR2?
    答案:webench 电路原理图中的 CR 在 CR1和 CR2之间进行了分离。 总 Cr 是这两个电容器的总和。 另一个示例是数据表第7节中的设计、即 UCC25630-1EVM-291。 在数据表中所示的计算中、Cr 确定为44nF、原理图显示了 C7和 C7之间的 Cr 拆分、每个值为22nF。 分离 Cr 有多种优势、如这样。 它减少了每个电容器流经它的电流、允许使用更小的电容并减少输入电流纹波。

    2.是否可以使转换器在40V 至105 in 输入和24V/5A 输出之间工作?
    答案:是的、webench 模型将为您提供符合此设计规范的设计。 不过、您需要选择 FET。 您可以在 此处使用我们的 Excel 设计计算器 www.ti.com/.../sluc634 来帮助确定如何选择合适的 FET。

    在 WebBench 中、电阻器 RISNS 等于1.4k Ω、但在 UCC256302的 Ω 中、建议" ISNS 电阻器小于500k Ω、以保持节点阻抗较低"。 1.4千欧的值是否存在问题?
    回答:本指南是假设输入电压接近380V、这是设计用于 UCC256302的 UCC28056或 UCC28064A 等器件的 PFC 输出的典型值。 在这种高输入电压下、系统中的开关噪声要大得多、因此需要考虑额外的预防措施、以防止它们干扰正常运行。 当最大输入电压为105V 时、使该节点的阻抗如此低并不重要、但确保过多的噪声不会耦合到 ISNS 引脚仍很重要。

    此致、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    为了进一步阐述问题3、如果您增加 Cisns2电容器、Risns 的计算值将降至500Ω μ F 以下。

    此外、40-105V 的输入电压范围非常大、谐振 LLC 拓扑在整个输入范围内难以实现良好的效率。 如果您正在寻找一个在整个输入范围内具有更佳性能的转换器、我们建议将 UCC2897A 用作有源钳位正向器件或将 LM5036放置在半桥中。

    此致、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    你回答了我所有的问题,非常感谢!
    我们不需要在40-105V 的所有范围内都具有良好的效率、而是在72V 的范围内、因此一切都正常。

    谢谢!

    此致、
    Sebastien B.