This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2051C:OTG 的输出电容

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2051C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/777017/tps2051c-output-capacitance-of-otg

器件型号:TPS2051C

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 TPS2051C 并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

根据数据表 P.18 (典型应用)、在实施 USB 标准应用时、最低需要120uF 的容量。

考虑到 TPS2051C 在 OTG 的器件侧运行、我认为无法进入120uF 等大容量。

对于 OTG、 输出电容器的容量应该是多少?

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    USB OTG 与 USB 2.0兼容、因此其输出电容仍然需要满足 USB 标准应用的要求、

    μF 120 μ F 的最小输出电容。

    此致、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢你的答复。

    我知道需要120uF 的最小输出电容。

    我将与客户分享这些信息。

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一