This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:如果客户不需要 OTG 功能、如何连接 OTG 引脚?

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/774060/bq25895-how-to-connect-otg-pin-if-the-customer-doesn-t-need-otg-function

器件型号:BQ25895

我可以将其直接连接到 GND 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Howard、
    是的、如果您不需要 OTG 功能、则可以将 OTG 引脚接地。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Paul、
    我是否需要一个电阻器来连接到 GND? 什么是正确的值?
    此外、一般而言、我们为什么始终通过电阻器将引脚连接到 GND?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Howard、
    为了使用接地的电阻器、我认为工程师在需要启用 OTG 功能时更容易评估升压模式。
    至于下拉电阻器、我认为10kohm 应该可以。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Paul、
    PMID 引脚。
    当不需要 OTG 时、它是否可以悬空?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Howard、
    PMID 引脚是大容量转换器的输入和升压模式输出引脚、因此您必须将大容量电容器关闭到此引脚。
    一般而言、至少应该有40uF 的电容。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、

    在数据表第31页中、显示"主机必须在看门狗计时器到期之前通过向 WD_RST 位写入1来复位看门狗计时器"

    因此、在不向 WD_RST 写入1的情况下写入 I2C 不会复位看门狗计时器、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    是的、您的评论是正确的。 看门狗计时器旨在避免主机挂起、因此如果主机通过看门狗计时器内的 I2C 访问 BQ25895寄存器、则 BQ25895不会将寄存器重置为默认值。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的意思是、如果主机通过 I2C 访问 BQ25895寄存器而不向 WD_RST 写入1、当看门狗计时器计数到5s 时、看门狗计时器仍将为5s、它不会复位到0s 并启动新的计数周期。 对吧?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Howard、

    你是对的。 看门狗计时器过期将报告为故障。 如 Paul 所述、寄存器将重置为默认值(输入相关寄存器除外)。 在您对寄存器进行主机控制的更改之前、充电器将保持"默认模式"。 写入寄存器会退出"默认模式"并进入"主机模式"、并将重新启动看门狗计时器。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joel、
    那么、假设它已经处于"主机模式"、并且看门狗计时器正在计数。
    现在、如果我再次写入寄存器、但我不向 WD_RST 位写入1、看门狗计时器是否会重新启动?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Howard、

    在这种情况下、即使您对寄存器进行了写操作、也会让看门狗计时器在不复位的情况下过期。

    这不会重新启动看门狗计时器。 它实际上会导致它过期、强制设置故障标志、并将充电器恢复为默认模式。


    此致、
    Joel H