This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61165:我可以#39;t 进入 PWM 模式

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61165

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/770261/tps61165-i-can-t-enter-in-pwm-mode

器件型号:TPS61165

您好!

我想在 PWM 模式下使用 TPS61165、而不是在 EasyScale 中使用。

我将示波器的图片与一起:

  • CTRL:C3橙色线
  • Vin:C1黄线
  • FB:C2绿线

下窗口是 PWM 开始处的缩放。

借助于这个信号、TPS61165处于 ES 模式。 当我读取数据表时、我了解我应该处于 PWM 模式。 有人能向我解释为什么我处于 ES 模式?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们已指派合适的工程师来查看此信息、并将很快回复您。

    由于中国新年假期、回复可能会延迟。

    感谢您的理解。

    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您用于 CTRL 引脚的频率是多少? 您需要在 CTRL 引脚上获得5kHz PWM 信号。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    图中 CTRL 的频率为100kHz。 我也尝试过20kHz 的频率、这是相同的行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我建议您使用5kHz、我遇到了几个在低调光频率下进入 ES 模式的情况。 您的职责是什么、您能否详细介绍您的应用。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的帮助。

    TPS61165用于 Linux 内核管理的背光。

    我认为我找到了一个解决方案。 如果我在 PWM 引脚= 0V 的情况下手动加电、在几百毫秒后、我在 PWM 信号上发送100kHz 或5kHz 的方波、则调光完成。 否则、PWM 信号不接地、I 背光保持关闭。

    问题似乎是、PWM 信号需要在上电后的几 ms 内处于低电平(或启用激活)。 我在几天内尝试此解决方案、我将返回发布结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    是否有任何更新? 您是否已解决此问题?谢谢。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明天需要使用我们的器件检查解决方案。

    我将尽快向您提供一些反馈。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    是否有任何更新?
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 TPS61165上电期间、我的 CTRL 信号接地时间超过10ms、之后我可以使用 PWM 驱动亮度。

    因此、CTRL 信号应在超过1ms 的时间内保持接地、以处于 PWM 模式、否则 TPS61165处于 EasyScale 模式。

    我没有花时间寻找最短接地时间、但超过10ms 是可以的

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    如果我不需要 PWM、我只想让 LED 完全工作、能否始终向上拉 Ctrl 引脚?

    BRS、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    任您好、
    当然、您可以始终上拉 CTRL、这意味着100%占空比。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sean、
    根据 TPS61165的技术规格,我们知道 Iled=200mV/Rset,因此当电阻器的电阻值等于5欧姆时,电流应该为40mA,但测量后电流可以达到大约100mA,当我降低输入电压时,电流将会变大,我很困惑。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    任您好、
    您最好上传原理图和 LED 配置、我需要先检查原理图。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    图片是原理图、我希望 LED 在这样的电流和电压条件下工作。V (PER LED)=5.6v、I (PER LED)=43ma。我将使用3个串联的 LED。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    任您好、
    您需要移除 C216、这会在控制环路中添加另一个极点、并且会附加我们的环路。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sean,
    感谢您的帮助、Sean。我将会‘d。我还有另一个问题想与您确认。如果 Vin=12v、负载为2个 LED(Vper led=3.3V)并联、芯片是否无法正常工作?我之前已经尝试过、发现 FB 电压可以达到400mV。
    BRS
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    任您好、
    不可以、TPS61165是升压拓扑、当输入电压大于输出电压时、它无法正常工作。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢!Sean。