This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电路短路问题

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56428

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/774983/short-circuit-issues-with-the-circuit

器件型号:TPS56428

我们使用 TPS56428将7.4v 转换为5v、将7.4v 转换为3.8v、电路如下所示、但电路会持续几天、 并且 TPS56428突然短路(器件损坏)、您能否提前解决问题、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    根据您的描述、分析和请求、如下所示:
    1.您提到" TPS56428突然短路"。 怀疑输入电压不稳定。 7.4v 来自何处? 检查输入电压是否稳定?
    2.如果布局不好,可能会造成损坏。 上传您的布局以进行检查
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复

    ,我们已经检查了输入源,它似乎有一些不稳定,它有时会在很短的时间内达到20V。

    我们将附加布局以供您参考。 IC1和 IC2是 TPS56428DDA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根本原因是 VIN 过高、导致损坏。

    此外、布局也很糟糕。 请阅读数据表中的第11章以获取一般布局技巧。

    具体而言、在您的 IC1布局中、  

    C1和 C2 GND 与 IC GND 引脚的连接太长。 不适合使用过孔连接、该环路必须具有尽可能小的寄生电感。

    2.不要用电线将 SW 连接到电感器。  

    3、C5、C6、C21与 Vout 和 GND 的连接过薄。 使用宽铜。

    4.将 R4靠近 IC 放置

    5.将 C3靠近 IC 放置

    以下是另一个应用手册、可供您了解有关降压转换器布局技巧的更多信息:

    www.ti.com/.../snva721a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议。