This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62130:TPS62130开关频率问题

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/777268/tps62130-tps62130-switching-frequency-question

器件型号:TPS62130
主题中讨论的其他器件:TPS62135

您好!

在我的设计中、FSW 引脚设置为低电平以实现高频运行。 因此我应该得到一个大约2.5MHz 的 PWM 频率,但事实并非如此,频率是一半(大约1.25MHz)。

为了检查此行为、我使用了 PSpice Trans 模型。 当我像这样运行仿真(VOUT=3.3V、IOUT=3A)时、PWM 实际上是2.5MHz。 如果我更改反馈分压器、使 VOUT = 0.95V、就像我的设计一样(R1 = 10k、R2 = 53.2k)、并保持 IOUT = 3A、则 PWM 频率约为1.25MHz。 在这种情况下、FSW 引脚在 PWM 频率下没有动作。

在9.4.1章节(脉宽调制 PWM 操作)的数据表中、有一句话:

“PWM 的频率变化受到控制,并取决于 VIN、VOUT 和电感”

 

我的问题是如何在不进行仿真的情况下了解 CCM 模式下的最终 PWM 频率。 是否有根据参数(VIN、VOUT、LOUT)计算的公式?

在我的设计中、VIN = 12V、VOUT = 0.95V、LOUT = 2.2uH

此致

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    产品页面上的此应用手册回答了以下问题 :www.ti.com/.../slyt646.pdf 没有用于精确计算频率的公式。

    此外、请查看采用更低噪声强制 PWM 模式 TPS62135/6的更新、更小、更精确的器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    非常感谢您提供这份很好的白皮书。 现在我了解了在低占空比(8%)情况下、即使在 CCM 模式下、控制器也无法实现2.5MHz 开关频率的原因。 该值低于控制器可支持的绝对最短导通时间。

    对于较新的控制器,现在已经太晚了,我的设计已经制造完成。 但我注意到、该参考适用于下一个设计。 温度范围内的精度越高、VOUT 越低、这一点很有趣。

    我关闭 SR、再次感谢您的支持。

    此致、

    Patrick