主题中讨论的其他器件:TPS62135
您好!
在我的设计中、FSW 引脚设置为低电平以实现高频运行。 因此我应该得到一个大约2.5MHz 的 PWM 频率,但事实并非如此,频率是一半(大约1.25MHz)。
为了检查此行为、我使用了 PSpice Trans 模型。 当我像这样运行仿真(VOUT=3.3V、IOUT=3A)时、PWM 实际上是2.5MHz。 如果我更改反馈分压器、使 VOUT = 0.95V、就像我的设计一样(R1 = 10k、R2 = 53.2k)、并保持 IOUT = 3A、则 PWM 频率约为1.25MHz。 在这种情况下、FSW 引脚在 PWM 频率下没有动作。
在9.4.1章节(脉宽调制 PWM 操作)的数据表中、有一句话:
“PWM 的频率变化受到控制,并取决于 VIN、VOUT 和电感”
我的问题是如何在不进行仿真的情况下了解 CCM 模式下的最终 PWM 频率。 是否有根据参数(VIN、VOUT、LOUT)计算的公式?
在我的设计中、VIN = 12V、VOUT = 0.95V、LOUT = 2.2uH
此致
Patrick