This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:BQ25606:BQ25606 STAT 引脚在电池充电后保持低电平

Guru**** 2579415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/771300/bq25606-bq25606-bq25606-stat-pin-stays-low-after-battery-charged

器件型号:BQ25606

您好!

对于我的 BQ25606设计、即使电池充满电、STAT 引脚也会保持低电平。

我检查了电池上的电流。 我们的系统获取60mA 电流。 当最大电池电平没有充电器时、电池输出的电流为60mA、当我连接充电器时、该电流会降至45/47mA。  
因此、我认为充电器提供的电流剩余为13/15mA、因此 STAT 引脚保持低电平、我在 VBUS 和 GND 之间添加了一个10K 电阻器、但结果相同

当我在充电器仍然连接的情况下关闭模块时、电池电流变为零、STAT 引脚变为高电平、现在当模块打开时、STAT 引脚保持高电平。 如果我取出充电器并重新插入充电器、STAT 引脚再次变为低电平、并保持低电平、除非模块关闭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、法哈德、

    您是否已检查您是否处于 DPM 状态? 请验证在 CC 充电阶段、充电器是否处于 VINDPM、IINDPM (通过 ILIM 引脚或 D+/D-检测结果)中、或者是否已触发 TS_WARM 或 TS_COOL 条件。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel、

    我通读了数据表、但无法理解如何检查我的模块是否在 DPM 中。

    请帮助我检测它。 我应该如何检查 ILIM 引脚以及在哪里可以看到/找到 D+/D-检测结果?

    我目前没有使用任何工具、只是在我的板上安装了硬件、而不是评估套件。

    请告诉我接下来要尝试什么、并提前感谢您对我如此耐心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、法哈德、

    如果充电器处于 VINDPM 状态、在 VBUS 引脚上测得的电压将高于4.3V 或 VBAT+300mV。 检查这是否是充电器上的电压。

    如果充电器为 IINDPM、即使您增加负载、输入电流也将处于固定值。 您可以通过在 VSYS 上施加额外负载来检查这一点、并查看输入电流是否显著变化。

    对于上述任一情况、您还可以在处于 CC 模式时检查电池电流。 例如、如果您要对1A 的电流进行编程、但当充电器处于 CC 模式(在引脚上测量的 VBAT << VBATREG)时看到的电流低于此值、则表示您处于某些电流限制。

    D+/D-检测的结果必须由您之前对 IINDPM 注释的回答确定。 您可以在充电器上找到标准输入电流限制、如表2中所示。 来自 D+/D–检测的输入电流限制设置。 如果检测产生未知适配器、则需要根据放置在该引脚上的电阻器确定 ILIM 引脚上的设置。

    最后、请检查 TS 引脚上相对于 REGN 引脚上电压的电压。 如果将这两个值进行除法、则会得到 TS 为 REGN 电压的百分比。 将此百分比与 EC 表中的参数进行比较。 在 VT1和 VT2之间、或在 VT3和 VT5之间、这意味着充电器分别处于 TS_COOL 或 TS_WARM 状态、并且终端被禁用。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Joel、

    很抱歉耽误你的答复

    VINDPM:VBUS = 5.1V,VBAT=4.08V

    IINDPM:IINN 最小负载= 0.75A,IINN 满负载= 0.82A (R ILIM 为240E)

    VTS-VREGN:未充电= 0.01V,充电=在1.89V 时启动,并在接近2.155V 时(从充电器连接时间开始不到一分钟)稳定,VREGN = 4.18V,因此大约为51%  

    从上面讲、我了解的是器件不在 VINDPM 中、不在 IINDPM 中、D+/D-检测结果建议使用分压器3 (1A 电流)。 请建议我的假设是否正确、并指导下一步做什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、法哈德、

    当您说 IIN 最小负载= 0.75A、满负载= 0.82A 时、这是在 SYS 上施加负载时的输入电流吗?

    从 TS 引脚的测量结果来看、REGN 电压看起来非常低。 根据您在 VBUS 上的输入、它应该相当接近5V。 我不确定它为什么是4.18V。 您还可以测量 PMID 引脚吗? 它应该与 VBUS 电压相同或相似?

    如果 TS 引脚导致问题、另一个要尝试的方法是直接强制 TS 引脚上的电压在测得的 REGN 电压的大约55%(在充电器的引脚上)。


    此致、
    Joel H