This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27320:周期计数跳过0至6

Guru**** 2513815 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/776970/bq27320-cycle-count-skips-0-to-6

器件型号:BQ27320

大家好、

我的客户正在评估 BQ27320、发现"周期计数"在设置"周期计数百分比"=13[%]时跳过0至6。
BQ27320是否可能出现这种情况?
我认为"周期计数 "每计数一次都会更新、因此我想确认它。

此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Yaita

    我相信、一旦您超过设定的值(即设计容量的百分比或基于 CCT 标志的 FCC)、周期计数就会递增。 因此、将其设置为13%意味着完全充电或放电会使周期计数增加多个单位。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Onyx-San:

    感谢您的支持!
    让我 确认我的客户出现的问题的日志文件。

    此致、
    雅丽塔